This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82084:关于 RoHS2合规性

Guru**** 2506545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013315/tps82084-about-rohs2-compliance

器件型号:TPS82084

以下产品是否符合 RoHS2 (RoHS10)标准?

器件型号: TPS82084SILT

生产日期代码:1801

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kamijo、

    在材料成分页面中、我可以看到器件符合 RoHS 标准。
    我将询问质量团队 RoHS2是否也是如此。

    此致、
    Davor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢你的答复。

    检查生产日期代码:1801是否与 RoHS2兼容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takashi,

    我目前正在等待我们质量团队的回复。
    感谢您的耐心等待。

    此致、
    Davor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takashi,

    该器件似乎符合 RoHS2标准。

    截至目前,所有符合 RoHS 标准的 TI 器 件都符合欧盟指令2011/65/EU (2011年7月21日输入)和修订后的指令(EU) 2015/863 (2019年7月22日生效)限制使用有害物质(以下简称"RoHS")。

    此致、
    Davor