This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:具有电池平衡充电功能的 MPPT?

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, BQ29330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1012003/bq25798-mppt-with-battery-balance-charging

器件型号:BQ25798
主题中讨论的其他器件: bq29330

您好!

我正在使用电池充电器:

  • 4.4-5V @<0.5A 太阳能输入电源
  • 支持2S1P--4S2P 锂离子或锂聚合物电池组
  • 提供14-18V @<6A 的持续输出功率
  • -40--125C 或更高
  • 具有配置和传感器数据记录功能的 I2C 主机接口

 我需要同时具有 MPPT 和电池平衡功能、以满足效率和安全要求。

 我目前正在使用 BQ25798。  它满足我的需求、电池平衡除外。

 我已经多次搜索 TI 和其他来源、找不到更好的解决方案。  使用 TI 产品对我的项目进行分区是否还有其他方法可满足所有要求、包括电池平衡(例如 MPPT 稳压器或为平衡电池充电器供电的电源)?

非常感谢您的反馈!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    TI 没有单个 IC 充电器和4S 电池平衡。  您至少需要两个 IC。  此外、对于 BQ25798、我建议查看 bq29330平衡器。

    此致、
    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、Jeff。

    我本应该更加清楚。  TI 是否有任何低电压 MPPT 稳压器在输入电流小于0.5A 时接受2.5-6V 电压(或在这些极端条件下接受较小的范围)、并输出 TI 平衡电池4S 18650充电器能够成功运行的电压和电流?

    再次感谢!

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    BQ25798是最适合的器件、但它受主机控制(这意味着它需要一个处理器来发送 I2C 命令)、并且仅在低至3.5V 输入时工作。   

    此致、

    Jeff