尊敬的 TI 支持
宫本是
请告诉我,
--未完成全部费用,3天花费(未更改状态:STAT1关闭,STA2打开)
请向我们提供建议。
1) NiMH FDK 3 CELL -->因此选择143kΩ

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
正确、MCU 只读取 STATx 引脚。 MCU 不会更改状态本身。
请确认连接到 MCU 的线路。 显示的引脚与数据表不一致。 什么是 ADC 引脚?
我回答下面您的要点问题。
1.您设置 TS 引脚和热敏电阻、以便遵循指定的温度范围。 当 TS 引脚超出设定的温度范围时、充电器将暂停充电。 请参阅数据表的第8.3.2节。
2.使用 MCU ADC 的分压器检查电池电压。
MCU 将跟踪时间。
BQ24105充电计时器正在计数。
谢谢、
Mike Emanuel
如果您的问题得到解答、请单击"已解决"。
谢谢,我看到,
那么、何时使用 STATx 引脚呢? 如何使用?
e2e.ti.com/.../20210625_5F00_6064.Question-_2800_5_2900_.pptx
您好!
除非需要、否则无需 MCU 来检查温度。 在发生温度故障时、充电器将强制关闭两个 STATx 引脚。 MCU 可以读取 STATx 引脚并启动计时器。
为了响应不同的温度值、请查看 VHTF 和 VTCO 之间的差异。 开始充电的窗口比继续充电的窗口窄。 FDK 建议我们先检查50°C、然后检查60°C。 因此、您有两个选项:
1.将窗口设置为从0到50 C 开始充电
2.使用 MCU 感应 TS 引脚以实现不同的0至50 C 和0至60 C 窗口。
谢谢、
Mike Emanuel
如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。