This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27324:并联驱动 MOSFET

Guru**** 2506365 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1012119/ucc27324-drive-mosfet-in-parallel

器件型号:UCC27324

您好专家、

由于该器件是双通道驱动器、因此需要了解以下内容:

这两个通道是否完全独立运行? PWM 输入和输出没有任何逻辑限制、对吧?

2、 如果两个通道并联使用、想知道是否允许以下内容。

我认为,如果两个频道匹配良好,是可以的,但如果严重的不匹配会发生什么情况? OUTA 和 OUTB 是否具有 循环电流(更快的高输出将向慢速输出发送电流)?

3.如果理想情况下有两个并联的 MOSFET (忽略两个 MOSFET 之间的并联寄生),

您是否建议将 OUTA 和 OUTB 分别连接到 MOSFET 的每个栅极、或将 OUTA 和 OUTB 连接在一起、将栅极 A 和栅极 B 连接在一起、然后将它们连接在一起?

在我看来 、2号会更好、因为无论是否严重匹配、MOSFET 开关始终同时运行。 对吧?

4.根据第3项,如果两个 MOSFET 不是理想并联,那么结论是什么?

我更喜欢1号连接、希望从您的分析中学习。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于驾驶员的问题、如果这是系统级的首选连接、您在图1中显示的电路是正常的。 如果您要驱动第二个图中所示的连接两个 MOSFET、则每个驱动单独 FET 的驱动器的优点是没有直接的 MOSFET 栅极连接、这可能是一个问题。

    如果在任一种情况下连接驱动器、每个器件的内部通道间延迟匹配都非常好。 它将有助于以快速压摆率驱动驱动驱动器输入、从而更大限度地减少任何极小的延迟差异。

    在以前的应用中、此驱动器用于驱动两个并联通道。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    大致使您的积分达到某种程度。

    我知道、必须使输入压摆率尽可能快、并使路由短路以避免两个通道不匹配、但仍然不清楚:

    如果 严重不匹配、 OUTA 和 OUTB 是否具有 循环电流(更快的高输出将向慢速输出发送电流)?

    另一个额外的问题是、您是否建议在输入引脚上使用下拉电阻器以避免输出状态不确定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    Richard 今天离开了、他回来后会做出回应。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC27324已用于驱动器输出并联的应用。 在同一驱动器 IC 中使用两个通道时、通道间延迟匹配并不严重。  

    如果驱动驱动驱动驱动驱动器的控制器可能具有高阻抗条件、例如在启动期间、我们建议在驱动器输入端具有下拉电阻。

    此致、