This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40400:tps40400无输出

Guru**** 2507965 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1012501/tps40400-tps40400-no-output

器件型号:TPS40400

我设计了 tps40400。  

但没有输出。 电路与您的 webench 相同。

BP3、BP6、VDD 引脚电压正常。 没有开关信号。

GUI 状态错误为 Vout OVF。

我不知道有什么问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    VOUT OVF 是输出过压故障、当反馈引脚上升到足以触发 OV 比较器的基准点以上时会声明该故障。

    对故障条件的响应由 VOUT_OV_FAULT_RESPONSE (Comand Code 41h)定义、VOUT_OV_FAULT_RESPONSE 默认为关断且不会重试(b'000)、因此一旦发生 OV 故障、转换器将保持关闭状态、直到禁用和启用、然后它将尝试1次启动。

    您可以通过将 VOUT_OV_FAULT_RESPONSE 设置为7Ch (延迟关断、无限制重试)来更新 VOUT_OV_FAULT 响应值、以允许在短时间超时后重新启动 。但是、如果在第一次启动时触发 OV、它可能会在重复启动时触发 OV、 因此、在更改故障响应之前、我们应该检查失败的启动尝试。

    首先、更新 VOUT_SCALE_LOOP 值以匹配您用于反馈的电阻分压器。  VOUT_SCALE_LOOP = VFB/VDIFFO

    其次、将 VOUT_OV_FAULT_LIMIT、VOUT_UV_FAULT_LIMIT 和 VOUT_COMMAND 更新为所需的电压。

    第三、查看您的 DIFFO、FB 和 COMP 之间的补偿网络。

    完成所有这些操作后、您可以更新 VOUT_OV_FAULT_RESPONSE、尝试启动并在示波器启动尝试期间记录 VOUT 和 FB 电压、以便我们可以在输出再次触发 OVF 关断时查看这些电压。

    如果您可以共享 Webench 设计中的原理图、这将非常有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起、Peter

    我解决了问题。 PCB 存在错误

    谢谢、Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    我很高兴听到您能够解决您的问题、很高兴我们能提供帮助。   我将关闭此主题、如果您有任何其他问题、请开始新主题。