This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2557:TPS2557DRBR:器件上的其他标记

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1012563/tps2557-tps2557drbr-additional-marking-on-the-silicon

器件型号:TPS2557

大家好、客户提出了一个关于配电开关 TPS2557DRBRD 芯片掩模的有趣问题、想知道芯片掩模上额外的"FFAB"标记意味着什么?

此外、两者之间的形式、适用性、功能或应用是否存在任何差异/变化?  

以下是芯片标记上的细微差异的详细信息

DC 2108、从晶圆现场 RFB/USA、芯片掩模包含附加标记-"FAB"  

DC 2028、来自日本/MH8、在芯片模板上没有"FFAB"

感谢 您能提前提供解释并感谢您的参与。

此致、

米兰达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miranda、

    据我所知、这应该是一个制造工厂。

    标记的差异可能意味着不同的制造地点。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ziv Zhang、感谢您的介绍。 我在搜索 TI 网站以及 PCN、下面是我找到的内容:

    https://www.ti.com/support-quality/certifications-and-standards/certifications.html

    https://www.mouser.com/PCN/Texas_Instruments_20130218002.pdf 

    上面提到的 FFAB 是否意味着德国弗莱辛的晶圆厂?  

    PCN 提到芯片站点代码(20L)将是 TID、芯片国家/地区代码(21L)将是 DEU。

    但是、回到这些直流2108组件的 TI 标签、实际(20L)显示 RFB、(21L)显示美国。 那么、这里有点困惑。  

    我只是想用更多细节来澄清、以便从客户端向工程团队进行解释  

    感谢你的帮助。

    此致、

    米兰达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miranda、

    工厂 RFAB 确实位于美国。

    我不确定 FFAB。 可能采用不同的制造工艺制造。 IC 有时会在不同的国家/地区制造。

    有关详细信息、我认为您应该咨询 FAE 负责人并向 CQE 或质量团队询问信息。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。