This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3803-Q1:是否使用 Q1和 EP 的同一裸片?

Guru**** 2504235 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1012731/tps3803-q1-is-the-same-die-using-q1-and-ep

器件型号:TPS3803-Q1

大家好、

由于交付问题、我的客户正在考虑从-Q1替换为-EP。

TPS3803-01-EP 是否使用与 TPS3803-01-Q1相同的裸片制造?

此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kengo、

    否  TPS3803-01-EP 和 TPS3803-01-Q1 具有不同的芯片和测试流程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Beheshti、

    感谢你的答复。

    TPS3803-01-EP 的质量是否优于 TPS3803-01-Q1

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅相应的数据表以比较产品规格。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo-San:

    TPS3803-01-EP 具有比-Q1更宽的工作温度范围。

    -EP = -55C 至125C

    -Q1 =-40C 至125C

    此外、-Q1适用于 通过汽车认证的器件通过 AEC Q100规范认证的汽车应用。