This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24192:放电时出现电池压降问题

Guru**** 2511895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1011538/bq24192-battery-drop-issue-while-discharging

器件型号:BQ24192

尊敬的 TI 团队:

我们在 定制设计中使用 BQ24192充电器芯片。  

当 我们 的系统消耗2.5A 恒定电流时、如果我们移除外部输入、系统将从充满电的电池消耗2.5A 电流。

此时、我们看到电池端子的电压与系统输出(VSYS)的电压相差250mV、这反过来又导致整个系统的可用电压降低。

更确切地说、电池端子上的电压比系统输出上的电压高250mV。

请帮助我们进一步调试此问题。

注意:当从外部输入迁移到电池时、电池充满电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sahil、

    两个节点之间的布线电阻是多少? 这更有可能是由于电路板布局布线造成的、因为当充电器仅通过 BAT 供电时、它只会使 BATFET 处于活动状态、 电阻仅为30mV 压降的12m Ω 电阻、其余压降必须从布局或长导线到电池连接。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    感谢您的快速响应。

    我们已使用厚层对两个节点进行布线。 请参阅随附的快照以了解更多说明。

    此外、请参阅随附的原理图快照。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sahil、

    您正在测量哪些节点? 您是否在充电器的 BAT 和 SYS 引脚上进行测量以获取电压差? 如果两者之间有任何可能导致压降的迹线或连接器。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    关于我之前的回复中共享的原理图快照、我们将在 TP38测量 GND、在 TP105测量 GND。  

    TP38和 TP105之间的差值约为250mV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sahil、

    我不确定测试点在布局上的位置、这是一个更关键的问题。 请测量充电器引脚处的差分电压。 正如我提到的 BATFET 电阻非常低、您看到的电压差很可能来自布局/连接器/导线损耗、而不是来自充电器。

    此致、

    Wyatt Keller