主题中讨论的其他器件:UCC28600
尊敬的团队:
目前 VIN 和 VDD 之间的电阻器为5*1.3Mohm,但系统的静态电流太大,因此我们计划 在 VIN 和 VDD 之间添加5*3Mohm 电阻器。 这样做是否会产生不良影响?

谢谢、此致、
雪利
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
目前 VIN 和 VDD 之间的电阻器为5*1.3Mohm,但系统的静态电流太大,因此我们计划 在 VIN 和 VDD 之间添加5*3Mohm 电阻器。 这样做是否会产生不良影响?

谢谢、此致、
雪利
您好、Sherry、
感谢您关注 UCC28600反激式控制器。
可以肯定的是、增大启动电阻会导致更长的启动时间。 多长时间取决于输入电压。
根据启动所需的最低输入电压、系统可能根本无法启动。
3M/1.3M 电阻增加了2.3倍、从而使 VDD 电容 C40的充电电流减少了2.3倍。
但是、由于 UCC28600预启动电流(ISTARTUP)不变、所需的启动时间将比之前的启动时间长2.3倍。
因此、电容 C40在启动前会看到可用的较低充电电流与固定 IC 偏置电流之间的差异。
为了使 C40 (22uF) 在1秒内达到 VDD 上的13V 启动阈值、它需要22uF*13V/1s = 352uA 的电流。
考虑到 IC 的 Istartup (max)= 25uA、实现1秒启动时间的最小 HV+启动电压=(352uA+25uA)*(5x3M)=~5655V!
如果所需的最低启动电压低于此值、启动时间将会更长。
如果所需的最低启动电压低于375V (= 25uA*15M), 则偏置电流为12uA 的典型部件 可能会在很长时间后启动,但最坏情况下,25uA 的部件 可能永远不会启动。
请考虑所需的启动电压和启动时间之间的权衡、并评估是否可以在不影响其他所需 性能的情况下缩小 C40尺寸。
此致、
Ulrich