This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28600:准谐振反激式转换器通用脱机输入65W 评估模块

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1011375/ucc28600-quasi-resonant-flyback-converter-universal-off-line-input-65-w-evaluation-module

器件型号:UCC28600
您好! 

我想设计 UCC28600并完成了计算。 我想问使用此 IC 设计 SMPS 的下一步是什么、
是否可以使用试验电路板/穿孔 PCB、或者我是否应该直接设计和打印 PCB UCC28600?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gede、

    感谢您对 TI 的关注。

    一般而言,您应该具备一些有关如何设计 SMPS 的知识,例如如何设计变压器、选择输入/输出电容器等,并在如何调试电源方面有一些经验。 由于此类 SMPS 有许多组件,因此我不建议您使用试验板。 您必须在完成原理图后设计 PCB 布局。

    谢谢。