This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2003LV:静态电流和动态电源电流

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: ULN2003LV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1011125/uln2003lv-quiescent-current-and-dynamic-supply-current

器件型号:ULN2003LV

大家好、

请提供:

  •  ULN2003LV 芯片 在+25  μ A 和 COM =℃下运行时的静态电流
  • 相同条件下的动态电源电流、所有输入以10MHz 的频率切换

我对在这些条件下测量的最大电流最感兴趣。

谢谢、
Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    数据表中提到了所有泄漏和静态电流规格、如下所述:

    我们没有此器件的任何其他数据。

    谢谢、

    Shreyas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、

    感谢你的帮助。

    谢谢、
    Thomas