请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS22968 大家好、
我们的客户将偏置连接到 VIN、VIN 通常为3.3V。 在执行断电测试时、检测到 Vin 低于2.5V 后、ON 引脚将设置为低电平以断开电路、因此测试期间偏置电压将低于2.5V。 但我们发现负载开关第二次导通、您能不能帮助评论为什么 TPS22968具有这种行为? 谢谢。
蓝色:VIN
绿色:输出电压
粉色:开。
第一次断开和第二次导通之间的时间数据:127ms。