This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24A:TPS546D24A 缺货。

Guru**** 1540770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24A, TPS546C23, TPS546C20A, TPS40400, TPS549D22
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1007817/tps546d24a-tps546d24a-is-out-of-stock

器件型号:TPS546D24A
主题中讨论的其他器件: TPS546C23TPS546C20ATPS40400TPS549D22

我想使用 TPS546D24A、但制造商缺货。 我应该使用哪个组件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    目前、全球芯片供应在整个行业都很紧张。  如果您对 TPS546D24A 感兴趣、我建议使用该器件、因为它是 TI 最新推出的具有 PMBus 的集成式 FET 同步降压转换器。

    最接近的等效器件是上一代 TPS546C20A 或 TPS546C23  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter James Miller。

    感谢您提出备选方案。

    抱歉、我想使用3.3V 的输入电压、因此我无法使用该替代器件。
    (组件最小输入电压为4.5V)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    对于3.3V 输入、TPS546D24A 绝对是最佳选择、因为您需要向 AVIN/VDD5引脚提供大于4V 的偏置电压以启用开关。  如果您没有可用的偏置电源、我们有一个应用电路、该电路使用 TPS546D24A 的同步输出来驱动分立式电压双电荷泵、从而生成必要的偏置电压以启用开关。

    https://www.ti.com/lit/pdf/sluaa03 

    替代方案是使用 TPS40400的分立式 FET 设计、或者如果不需要数字遥测、TPS549D22可通过具有4.5V 偏置电源的3.3V 电源轨运行。  遗憾的是、TPS549D22不提供 SYNC 信号、因此需要单独生成偏置电流、或使用其自己的开关源。

    您是否正在寻找 TPS546D24A 的特定 PMBus 功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter James Miller

     我衷心 感谢 您 的礼貌 和 全面 回应。

    假设可以使用以下命令。
    μ・操作
    ・ON_OFF_CONFIG
    ・VOUT_MODE
    ・VOUT_COMMAND
    ・frequency 开关

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    我和我的冷格在这里可以提供帮助。  您列出的所有功能均可在 TPS549D22上使用、因此您可以将其作为替代方案。

    TPS549D22可以将其功率级与其 VDD 引脚分开运行、例如 TPS546D24A、以便从3.3V 运行电源转换。  但是、与 TPS546D24A 不同、TPS549D22没有同步功能、并且其 VDD 引脚上需要4.5V 电压才能退出欠压锁定(UVLO)、因此您需要在30-50mA 下生成3.3V 至5V 偏置电源、具体取决于为 VDD 供电的开关频率、 但它会为您提供另一个选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 、Peter James Miller。
    我想考虑使用"TPS549D22"。