This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61194:在断电期间 VIN 和 VDDIO/EN 之间的任何关系。

Guru**** 2504355 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1009498/tps61194-any-relationship-between-vin-and-vddio-en-during-power-down

器件型号:TPS61194

您好!

根据数据表 P.19、在断电期间 VIN 和 VDDIO/EN 之间没有关系。

如果有有关 VIN 和 VDDIO/EN 关断的时间规格、您能告诉我们吗?

如果 VIN 和 VDDIO/EN 同时关闭、您有什么问题吗?  请告诉我们。

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、您能在这种情况下提供帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Motoyasu、

    我们建议在内部 LDO 关断后关闭 VIN、关断时间约为50us。

    如果它们一起关闭、在大多数情况下应该是正常的。 但是、由于我们不在批量测试中验证它、我们仍然建议遵循数据表。