This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24105:BQ24105,充电完成

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1009309/bq24105-bq24105-charge-complete

器件型号:BQ24105

尊敬的 TI 支持

宫本是

请告诉我,

--未完成全部费用,3天花费(未更改状态:STAT1关闭,STA2打开)

请向我们提供建议。

1) NiMH FDK 3 CELL -->因此选择143kΩ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能解释一下您的设置吗? 您是否使用 MCU 来控制充电? 请详细说明...

    此外、STAT1关闭且 STAT2打开表示已充满电。 您如何未充满电?

    谢谢、

    Mike Emanuel