This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62569:具有不同封装类型的热敏电阻

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1008429/tlv62569-thermal-resistor-with-different-package-type

器件型号:TLV62569

在 d/s 中、封装尺寸与 DDC 和 DBV 相同。 但是、为什么热电阻器完全不同? DDC 热阻远小于 DBV 封装。 封装技术背后的是什么? 请分享。 非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    在 DBV 封装中、芯片通过接合线连接到引线框上。 相反、硅通过 DDC 封装中的焊锡凸点连接到引线框、热阻要低得多。 它(DDC 封装)会降低结至外壳和结至顶部的热阻、因为热量可以轻松地从芯片扩散到引线框、然后再扩散到 PCB。

    如果您需要其他详细信息、请向我发送电子邮件、因为在此平台上我们无法讨论机密信息。

    谢谢你。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    只是一个软提醒。

    您的查询地址是否在我上面的回复中?

    此致、

    Excel