请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP5562 您好!
我在我的器件中使用的是 LP5562 LED 驱动器。 现在、当我尝试将 LED 图形加载到 LP5562的 SRAM 中时、我将面临两个问题。
1)有时写入发动机#1 (10H)失败(10次中的1次)
2) 2)有时所有 I2C 操作都成功、但模式不符合预期(25次中的1次)。 我在这里添加了一个变通办法、即写入 Enginee #1无法重试。
我附加了相同的代码片段、如果我在 I2C 操作中执行意外操作、请告知我。