This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3658:最小输入电压

Guru**** 2505585 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3658

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1007290/lm3658-min-input-voltage

器件型号:LM3658

LM3658的数据表显示了交流适配器输入(4.5V)与 USB 输入(4.35V)的不同最小输入电压。  

我假设这是因为这些输入的最大充电电流限制不同。 交流适配器输入为1A、USB 输入为500mA。 指定的最小输入电压将为电池充电提供足够的余量、使其达到4.2V。  

我的客户将充电电流限制为200mA、但需要支持最低4.3V 的输入电压。 如果我们假设充电控制 FET 的压降电阻与4.5V 和4.35V 情况相同、那么 LM2658似乎可以支持4.3V 输入、并且仍然完全充电至4.2V、至少在 t = 25C 时是如此。

此分析是否正确?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    让我在 工作台上确认您的分析、您可以在本周晚些时候听到。

    谢谢、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    在我的测试中、输入电压= 4.3V、充电电流设置为250mA、充电电压高达4.2V。 需要注意的一点是 、由于器件进入压降状态、它确实比5V 电源的电流低10-20mV、但这种影响很小。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    感谢您收集此数据。  结果很好。