请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV700 您好,团队
当我使用 tlv70033为 CPU 供电时、我发现在上电时存在较大的过冲、并且我发现更改输出电容器可以减少过冲。 具体电路和波形如下图所示。 黄色线是 VIN、橙色线是 Vout。 由于 EN 引脚的波形始终为高电平并且没有异常、因此不会将其放置在波形图上。
在实际使用中、输出电容可能为50uF 或更高、但输出过冲应限制为3.5V。 有没有好的解决方案?

- VIN 为5V、Vout 为3.3V、输出电容为70uF、此时输出过冲约为3.5V

- VIN 为5V、Vout 为3.3V、输出电容为50uf、此时输出过冲约为3.5V

- VIN 为5V、Vout 为3.3V、输出电容为30uF、输出过冲约为3.34V

此致
黄威斯利