This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV700:输出过冲&放大器;输出电容

Guru**** 2505765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1007184/tlv700-ouput-overshoot-output-capactior

器件型号:TLV700

您好,团队

 

当我使用 tlv70033为 CPU 供电时、我发现在上电时存在较大的过冲、并且我发现更改输出电容器可以减少过冲。 具体电路和波形如下图所示。 黄色线是 VIN、橙色线是 Vout。 由于 EN 引脚的波形始终为高电平并且没有异常、因此不会将其放置在波形图上。

在实际使用中、输出电容可能为50uF 或更高、但输出过冲应限制为3.5V。 有没有好的解决方案?

 

  1. VIN 为5V、Vout 为3.3V、输出电容为70uF、此时输出过冲约为3.5V

      

  1. VIN 为5V、Vout 为3.3V、输出电容为50uf、此时输出过冲约为3.5V

      

  1. VIN 为5V、Vout 为3.3V、输出电容为30uF、输出过冲约为3.34V

 

此致

黄威斯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wesley、您好!  

    我看到您的解决方案中包含了多个0.1uF 电容器-我建议移除 ESR。  

    是否也可以改善探头连接、以降低线路上的电感?

    我们可以建议的另一件事是增加输入电容器、因为输入似乎会显著下降。  

    请告诉我这些解决方案中是否有任何一个有效、否则我们可以重试。  

    最棒的

    Julie