This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A83A:连接大容性负载时的稳定性

Guru**** 2511925 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1007830/tps7a83a-stability-when-connect-large-capacitive-load

器件型号:TPS7A83A

专家您好!

我的客户正在考虑将 TPS7A8300A 用于他们的产品。
然后、他们想知道当我们在输出侧连接2000uF 时、该器件是否可以稳定工作。
您能否告诉我该器件的最大容性负载、或者该器件是否可以与如此大的电容器配合使用?

此致、
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki、

    TPS7A8300A 应与这些电容器配合使用。  定义为在10uF 或更大的有效电容下输出稳定。  客户可以使用 EVM、将其特定的负载电容连接到输出端、并通过使用本应用手册执行负载瞬态以确定稳定性。

    https://www.ti.com/lit/an/slva381b/slva381b.pdf

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    感谢 你的答复。
    从稳定性的角度来看、该器件仅具有最小输出电容器、客户可以使用2000uF。


    此致、
    Kazuki Kuramochi