请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ51051B 大家好、
它定义了我们产品中使用的锂聚合物电池的电池电压应为0-45摄氏度的温度。 这就是大多数锂离子和锂聚合物电池的样子。
但是、使用电池电压的器件(德州仪器(TI) Bq51051)支持 JEITA 标准。 在该标准中、电池电压直到45摄氏度才会切断、电荷会将电压和电压降低到摄氏度、并与60摄氏度的电压相比被切断。
但是、当我们希望获得产品的 CE 认证时、JEITA 充电曲线会给我们带来问题、因为测试中心电池制造商会给出45摄氏度的最高充电温度。
我们想知道你对这种肮脏的想法。
此致。