This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 带有 CE 标志的 JEITA 标准

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1007166/jeita-standard-with-ce-marking

器件型号:BQ51051B

大家好、

它定义了我们产品中使用的锂聚合物电池的电池电压应为0-45摄氏度的温度。 这就是大多数锂离子和锂聚合物电池的样子。

但是、使用电池电压的器件(德州仪器(TI) Bq51051)支持 JEITA 标准。 在该标准中、电池电压直到45摄氏度才会切断、电荷会将电压和电压降低到摄氏度、并与60摄氏度的电压相比被切断。

但是、当我们希望获得产品的 CE 认证时、JEITA 充电曲线会给我们带来问题、因为测试中心电池制造商会给出45摄氏度的最高充电温度。

我们想知道你对这种肮脏的想法。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Üzgünüm、sıcaklık yazmam gereken yere voltaj yazdım

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omer、

    您可以通过添加一些电阻器和电容器来调整热阈值和冷阈值。 请查看 NTC 计算器工具

    此致、

    Anthony Pham