This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76002-Q1:技术规格'电压基准(FP)'引脚

Guru**** 2504475 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1007451/lm76002-q1-specification-of-voltage-reference-fp--pin

器件型号:LM76002-Q1

Team 大家好、不确定这是否可以进行比较、但在我们的数据表中、我们有:

VFB (最小值)= 0.987V

VFB (典型值)= 1.006V

VFB (最大值)= 1.017V

第6.9章有一个显示不同值的图形

VFB (最小值)= 1.0023V

VFB (典型值)= 1.0V?

VFB (最大值)= 1.0056V

这种偏差是否有任何原因?哪些值可用于"最坏情况"计算?

非常感谢

Josef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josef 您好、

    我不知道这种值之间1.5%偏差的确切原因、因为这可能是测试板、设备校准等的组合 但是、对于最坏的情况、我建议使用电气特性值。 数据表电气特性中的值供参考、并表示最可能的参数标准。

    此致、
    Alejandro