This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ3060-BQEVSW-SW:BQ 电量监测计评估软件

Guru**** 2504745 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ3060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1006604/bq3060-bqevsw-sw-bq-gas-gauge-evaluation-software

器件型号:BQ3060-BQEVSW-SW
主题中讨论的其他器件:BQ3060Advanced-BQMTESTER

您好!

我有一位客户在处理 BQ 电量监测计评估软件(BQ3060 V0.14)时、需要有关这方面的帮助。

请参阅下面的查询。 非常感谢。

在黑色框中、我们需要将读数复制到橙色框中

黑色框的刷新率非常快、有时复制的值不正确

例如,在单元格1中,值为3219,刷新率如此之快,读数发生变化,复制的值仅为219或3位

我们只需访问、即可降低黑盒读数的刷新率

我们需要访问权限、以便更改/更改读数的刷新率

我们仍在将您的产品用于 BBU 的电池备份单元、这些单元仍在大规模生产中

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ray、

    问题的根源在于电池未处于稳定状态。 在执行电压校准之前、让电池休息几个小时、该值不会改变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish、

    你好。 请参阅以下客户的回复、了解您的建议。

    电池稳定、电池没有问题。

    问题是软件的读数不断变化。

    我们只需要降低软件电压读数的刷新率。

    请参阅随附的视频。

    e2e.ti.com/.../VID_5F00_20210604_5F00_075602.mp4

    您将注意到读数/显示的变化很快。

    我们能否根据需要调整或更改读数1、2、3秒?

    另外、您能否请我们参阅我们可以定期咨询的软件和硬件、因为我们有更多问题

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ray、

    我建议客户使用精密仪表测量电池电压。 如果在软件显示变化值时电池电压稳定、则电路板的某个位置存在问题。 改变读数的频率不会有所帮助。 如果读取的值都在该位置、则校准结果将不正确。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish、

    你好。 请参阅以下客户对您最新建议的回应。

    电池同样没有问题。
    电池读数的变化仅为毫伏、这对我们来说不是问题。  
    问题是 BQ 软件读数的刷新率。 我们只想放慢速度
    在大规模生产期间。
    ATE 程序将读数从黑色框复制到橙色框
    问题是当程序复制 电池电压读数时,有时正好是 BQ 软件更改或刷新读数时 ,这会导致错误复制电池电压读数。
    此外...  
    您能在 EV2300接口上为我们提供帮助吗?
    此致、
    Ray Vincent
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ray、

    感谢您提供更多详细信息。 所遵循的程序与 TI 关于大规模生产的建议不同。 我们建议使用稳定的电源进行校准(而非实际电池)。 目前无法降低刷新率、因为刷新率仅用作参考。 该软件长时间未更新、原因是 EV2300已停产、并且有更新的高性能监测计可替代 bq3060。 如需 EV2300帮助、您可以查看备选 的 MKST-3P-ALT-EV2300

    我建议您让客户访问 advance-BQMTESTER (https://www.ti.com/tool/ADVANCED-BQMTESTER)以了解典型的生产流程。