This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122-Q1:当连接较重的负载时、LM5122+CSD19532Q5B 的输出电压被下拉

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1006574/lm5122-q1-output-voltage-of-lm5122-csd19532q5b-is-pulled-down-when-the-connect-a-heavier-load

器件型号:LM5122-Q1
您好、专家、 
当客户使用 LM5122+CSD19532Q5B 方案来提升电压时、VIN=12V、VOUT=70V、FSW=110KHz、它可以在100R 负载下正常工作;
当负载电阻降至70R 时、输出电压被下拉至大约15V、这不是正常的工作。 目标输出功率为150W。
下面是我们的电路原理图、您能帮我们解决这个问题吗? 谢谢。




此致
郭松珍
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Songzhen、

    它似乎是电流限制。 它们是否测量输入电流并尝试减小感应电阻器?

    谢谢、

    银城