This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542-G1:使用虚拟电池时出现问题

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM53604

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/968619/bq27542-g1-problem-with-using-dummy-battery

器件型号:BQ27542-G1
主题中讨论的其他器件:TPSM53604

您好、TI 专家、

我的客户使用 BQ27542和18650 (4.2V、3500mAh)电池。

如果没有可用电池、它们还使用虚拟电池。 (虚拟电池由12V 直流适配器和 TPSM53604降压转换器制成)

正常电池没有问题。 但是、当他们使用虚拟电池时、他们会遇到电量监测问题。

虚拟电池的电压固定为4.0V。 但容量和百分比状态与情况不同。

(有时、它们可以使用虚拟电池长时间、有时容量太小、无法长时间使用。 即使系统无法正常工作、因为容量太低)

因此、我的客户希望容量和百分比状态是固定的、因此他们可以永久使用虚拟电池。

我认为电量监测计的设置有一些修改点、但我不知道确切的内容。

这是正常电池组和虚拟电池组的方框图、供您参考。

如您所见、整个电池已更改为直流适配器和 TPSM53604。 其余部分相同。 并使用 HDQ 进行通信。

下面的对话框是插入虚拟电池后的消息之一。

电池电压足以使用、但充电状态和剩余电量太低、因此系统会在短时间内断电。

请检查此问题、并告诉我是否有任何解决方案、谢谢。

此致、

Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    我们的监测计并非真正针对此类应用而设计、因此可能需要一些额外的工作。 如果发送了 RESET()命令、则会强制监测计根据化学 ID 电压查找重新计算 SOC、因此应增加 SOC。 如果定期执行此操作、则会保持 SOC 更高。

    此致、

    Wyatt Keller  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    我的客户使用其产品测试了 RESET 命令、但该命令无法正常工作。 (SoC 未复位)

    他们询问了如何在 SOC 表中以相同的数字修复所有值。 (例如、将所有值固定为相同的80%、因此器件始终读取80% SOC)

    您能为您提供相关指导吗?

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    如果发送 RESET 命令、则应重新计算 SOC、因为 RAM 已清除、监测计会进行 OCV 测量以计算 SOC。 SOC 无法固定、因为它是使用 FCC 和 RemCap 计算的、后者是 Impedance Track 算法的输出。 如果禁用它、监测计会停止执行它的计算、它可能会起作用。 (IT_ENABLE 命令)

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    好的、我将再次检查您所说的重置命令。

    如何禁用它? 我知道要启用它、我使用命令0021。 如何禁用? 是否有任何命令?

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    该命令应切换 IT_EN 位、因此如果您在命令处于活动状态时发送命令、它将禁用该位。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    我的客户测试了以下命令;

    IT_EN -> RESET (连续2条命令)

    最后、复位工作正常。 但它会重新计算 SOC 0%。 因此我们无法正确使用电池。

    可以给我一些建议吗? 例如、重新计算 SOC 50%、而不是0%。

    请检查此问题。 谢谢。

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    这不是监测计的问题、它不用于监测电源。 如果在电池电压处于上限时发送复位、则应将 SOC 重新计算为更高值。 是否可以发送.gg 文件和启用重置命令后发送的重置命令日志?

    此致、

    Wyatt Keller