This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC29002:UCC29002启动逻辑器件型号变体

Guru**** 2505495 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC29002, UCC39002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/972223/ucc29002-ucc29002-start-up-logic-part-number-variants

器件型号:UCC29002
主题中讨论的其他器件: UCC39002

您好!

是否有人可以确认 UCC2900x 和 UCC3900x 系列器件中确切的可订购器件型号包括、且不包括数据表第9页中描述的启动逻辑功能?  

您是否提供 VSSOP 封装中没有启动逻辑功能的此器件的任何版本?

我感到困惑的原因有两个。 首先、数据表与自身矛盾、并指出 UCC29002都包含启动逻辑、然后在同一段中还指出 UCC29002不包含启动逻辑! 第二、在"使用 UCC29002的负载共享控制" PowerPoint 演示文稿的幻灯片25中、区别在于 UCC29002/1不包含启动逻辑、UCC29002不包含启动逻辑、也没有提到 UCC39002。

谢谢!!

DOM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    数据表中有拼写错误、事实是:

    UCCX900X 系列有三个部分:UCC29002/UCC39002/UCC29002-1

    2. UCC29002 和 UCC39002在启动时强制电源模块进入其最大负载共享能力。  启动时禁用负载共享。 UCC29002适用于温度范围为-40°C 至105°C 的 TA、UCC39002适用于温度范围为0°C 至70°C 的 TA。

    UCC29002-1没有此功能、因此即使在启动时使用此器件也会启用负载共享。

    考虑 SSOP 封装、应选择 UCC29002DGKR。

    云生