This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431LI:输出电压异常

Guru**** 2506655 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431LI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971927/tl431li-abnormal-output-voltage

器件型号:TL431LI

尊敬的团队:  

在下面的原理图中、TL431LI 的输出电压大约为4.5V。 I 预期输出电压为2.495V。 但我不理解结果。  

请查看下面的原理图并告诉我您的意见

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您预期的宜家电流会流入 TL431LI?  我认为您没有足够的电流进入 TL431LI。  您可能需要调整 R7和 R13的电阻器比率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、  

    感谢您的评论。  

    我已经测试了调整电阻大小的方法。 R13 1M=>10K 欧姆、R7 100K=>1K、但我得到的结果相同。  

    您是说 R7和 R13的调整比例类似于 R13 500K/R7 100K 吗? 对吗?  

    是否有另一点导致输出异常? 请告诉我您的意见。  

    谢谢你。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您短接 R18会怎么样?  您的电路是否正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、  

    我很抱歉打扰你。  

    我们找到了原因(布局问题)并解决了问题。  

    感谢您的大力支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴能在迪诺得到帮助!