请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28600 大家好、团队成员。
我正在设计一个输入为70~150V、输出电压为120V 的隔离式转换器作为反激式电路。
我想使用 UCC28600。
然而、根据 TI 的 WEBENCH、输出电压被限制在最大48V。
有原因吗?
此致、
光云
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.