This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62175:过压保护

Guru**** 2508405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971859/tps62175-overvoltage-protection

器件型号:TPS62175

大家好、

您能否就以下问题发表任何意见?

客户希望了解 TPS62175在发生以下两种情况时的工作原理。 尤其是、他们担心在发生这种情况时输出电压会升高、并且器件可能会由于过压而损坏。 他们还希望了解如何防止过压。

-负载从满负载变为空载。

-负载为空载,设备已禁用。

此致、

北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noriyuki、

    对于"禁用器件无负载"条件、有两种方法可防止输出过压:

    1. 当 EN =低电平时、有一个175 Om 输出放电电阻器被激活
    2. 由于当 EN=LOW 时 PG 引脚也被拉低、在 PG 和 Vout 之间连接一个电阻器将为器件被禁用时的输出电压放电提供另一个路径。

    对于"从满载到轻载的负载变化"、将始终存在一定数量的输出电压过冲(请参阅数据表中的图36)、但 TPS62175的 DCS 控制拓扑的主要目的是快速响应负载瞬态条件并防止输出电压过冲或下冲过大。  

    通常、可以通过调整输出 LC 滤波 器的大小来优化负载瞬态响应(有关更多信息、请参阅 SLVA543应用手册(此处))。

    请注意:可以使用较小的 L 和 C 值实现最快的负载瞬态响应、但需要权衡的是、输出易失性纹波将随着 LC 值的减小而增加。

    此致、

    -Matt