This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53319:在 VIN 被施加前、在 VFB 引脚上施加一定的电压

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971819/tps53319-applying-the-certain-voltage-to-vfb-pin-before-vin-is-applied

器件型号:TPS53319

大家好、

是否可以在施加 VIN 之前向 VFB 引脚施加特定电压?

它们尝试将 DAC 的输出连接到反馈电阻器、以调节输出电压。 因此、在施加 VIN 之前、可以向 VFB 引脚施加特定的电压。

此致、

北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、该器 件支持预偏置输出、请参阅数据表中的图9-3、只需将 FB 引脚上的电压保持在低于内部基准电压(0.6V)的水平、并且在内部软启动电压大于 FB 引脚电压时、器件将进行开关和调节。 。