请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ78PL116 主题中讨论的其他部件:BQ76PL102、 BQ76952
你好
我正在寻找高效的电池平衡器件、例如具有多个 BQ76PL102的双通道 BQ78PL116、用于16节电池平衡(非常适合我的应用)。 请告诉我用于16节串联电池平衡@ 1A 的任何其他替代 IC。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Anjan、您好!
我不知道有什么监测计可以在16节电池的应用中执行此操作。
我们的一些监控器可以对16节电池组执行电池平衡、但它是被动电池平衡。
您可以查看 bq76952和此应用手册、了解有关监控器平衡以及它是否适用于您的应用的更多信息: www.ti.com/.../sluaa81.pdf
此致、
Wyatt Keller