This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23751:TPS23751设计工具

Guru**** 2511925 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23753

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971237/tps23751-tps23751-design-tool

器件型号:TPS23751
主题中讨论的其他器件:TPS23753

各位专家:

是否有适用于 TPS2375x PD 控制器且可帮助进行设计的基于 Excel 的设计工具? 如果是、您可以分享吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neo、

    我有一个 Excel 表格尝试遵循: 使用 TPS23753有源器件和电源控制器进行设计  

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请接受我的连接请求、我可以向您发送电子表格。  

    除此之外、我们认为参考设计更有价值、因为它们提供真实数据、并可根据需要使用替代组件进行测试。 或者、它们可用作未来设计的基础。  

    我们为每一步提供设计审查、并可提供设计咨询。 请与您当地的 TI 代表合作、以启动该流程。 谢谢!

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您的分享、并已接受连接请求。 )  

    新生儿