This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1117LV:TLV1117LV33是否需要铁氧体磁珠

Guru**** 2506985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970765/tlv1117lv-do-i-need-ferrite-bead-for-tlv1117lv33

器件型号:TLV1117LV

我知道需要使用直流/直流来添加铁氧体磁珠。

根据使用 TI TLV1117LV33的常见做法、我是否应该添加铁氧体磁珠以最大限度地减小 EM、或者仅需10uF X7R 陶瓷电容器即可?

我使用 USB Type-A 为 TLV1117LV3.3提供5V 电压、并使用转换后的3.3V 电压来驱动 ESP32 WiFi/BLE 模块。此 ESP32 WiFi/BLE 模块由经 FCC 批准的金属屏蔽覆盖。 这是我的简单 WiFi/BLE 网关电路。

110V->5V 电源将由第三方提供、该第三方也获得 UL 认证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、错别字:输出电容10uF 应为 X5R、而不是 X7R。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!  

    如果您需要在 LDO 的输出端添加铁氧体磁珠、为了保持稳定性、数据表中注明的有效输出阻抗必须高于0.5uF。  

    请注意、铁氧体磁珠仅过滤高频噪声-因此、您是否需要高频噪声取决于您的应用(WiFi 模块和直流/直流转换器)和 PCB 布局。  

    最棒的

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 LDO 输入端选择正确的铁氧体磁珠的标准是什么? 噪声高于100MHz 时、mV 是多少? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!  

    铁氧体磁珠的选择将取决于您需要衰减的确切频率(它们不像低通滤波器那样工作)以及制造商数据表提供的规格、特别是阻抗与负载曲线。 根据器件的负载、您需要选择一个不会在该负载饱和的铁氧体磁珠。

    不要忘记考虑铁氧体磁珠上的压降及其散热。

    最棒的

    Juliette