This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS84250:复位&quot 时与 TPS84250失败相同的问题;ticket

Guru**** 2506985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970710/tps84250-the-same-issue-as-tps84250-failure-when-reset-ticket

器件型号:TPS84250

你(们)好 我遇到的问题与此 TT 中所述的问题类似。  

唯一的区别是:

输出电压设置为12V

频率设置为800kHz

UVLO 电平设置为15V

所有设置均基于数据表建议值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Seyedkaveh、

    什么票? 我看不到链接。 请附上 URL。

    谢谢、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    很抱歉、我认为这些都是自动链接的。 这一个:

    [已解决] TPS84250复位时失败-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Seyedkaveh、

    您能否提供原理图? 我想确保一切都好。
    我怀疑该器件可能会进入过流保护、并且会重复禁用周期。 有关更多详细信息、请参阅过流保护部分。

    输入端压降是多少? 请提供输入电压读数。

    谢谢、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是与数据表中的设计完全相同的设计。 输出电流不超过1.4A。 我已通过电流探头进行了确认。  

    12V 输出上也没有急剧的电流尖峰或噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Seyedkaveh、

    我真的想看一下原理图、以确保一切正常。 如果您不愿意通过论坛分享信息、我可以通过您的 E2E 个人资料中提供的电子邮件地址直接与您联系。  

    此外、请提供以下波形:

    • 正常运行期间的 VIN、INH/UVLO、SS 和 VOUT
    • 锁存条件下的 VIN、INH/UVLO、SS 和 VOUT

    谢谢、
    Alejandro