This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24703:ESD 信息

Guru**** 2505755 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24703

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970336/bq24703-esd-information

器件型号:BQ24703

大家好、团队、

我的客户正在寻找 BQ24703器件的 ESD 信息、您能否与我们分享 CDM 和 HBM 等级?

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    HBM 为2000V、CDM 为750V

    这是否适用于新项目? BQ24703是一款传统器件。 TI 较新的充电器可提供许多优势、包括更高的效率、更高的集成度、更少的 BOM 数量和更多功能。 如果您向我发送了设计要求、那么我可以帮助我推荐最适合您的应用的充电器。

    此致、

    Angelo