This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24192:电池放电问题

Guru**** 2511525 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/969386/bq24192-battery-discharge-issue

器件型号:BQ24192

您好、先生、

我可以向您学习

如果电池电压放电至2.75v~2.7V、并且适配器未插入、那么 BQ24192是否会进入保护状态?  

当电池电压达到2.75V 时、适配器第一次插入时无法充电、系统不输出、REGN 不输出6V 电压。

重新插入电池后、重新插入适配器即可正常工作。 这是正常的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    参阅9.3.2.3补充模式、当电池低于电池电量耗尽阈值时、BATFET 关闭以退出补充模式。 哪个电源支持 I2C 上拉?  

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    I2C 上拉3.3V。

    插入交流适配器后、此电源将提供给 BQ24192、SYS 生成电源、然后转换3.3V 电压。 如果 i2c 未被设定,它应该是缺省寄存器,不能生成电压。 REGN 为0v。

    我们可以强制关闭此补充 mpde 吗? 有副作用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否 将 I2C 上拉电阻连接到外部3.3V 电源(即将 SCL 连接到高电平)、并 检查器件 是否恢复正常运行?  

    谢谢、

    宁。