您好、先生、
我的客户希望设计 TPS22968。
您是否会查看原理图和布局并提供意见?
设计材料
密码:TI
BR、
SHH
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 SHH、
我无法打开 BRD 文件以查看布局。 您是否可以拍摄布局的屏幕截图、或者如果可能、将其放入 PDF 中?
其次、我看了一下您的原理图。 我建议仅使用一个 CT 电容器并将 CT1和 CT2连接到它。 这将是导通时间的一半、因此电容器值需要加倍。 有关更多信息、请参阅数据表上的第10.1.1节。
我还需要确认 POWER_STB 和 VAD_EN 的 EN 信号的极性。 我看到引脚被拉高、我想知道这些信号是否悬空并拉至 GND。
Shreyas、您好!
您是否要安装 PADS FREE 查看器进行此检查? 它将为您缩短时间。
txn.box.com/.../ux6jvebpfm2fcesqkna1bqazvtytn0x4
感谢您的反馈和帮助!
BR、
SHH
您好 SHH、
请参阅有关控制信号极性和使用单个 CT 电容器的问题。
我看了一下布局、还有几条评论:
VIN 和 VOUT 旁路电容器看起来靠近电源路径。 这是可以接受的。
2.您只能使用一个 CT 电容器来节省空间,并将其尽可能靠近设备放置。 它们现在的距离是可以接受的。
我注意到在 U705中使用了散热过孔、在 U706中、器件下方有一个 GND 平面。 两者都是可以接受的、但如果可能、GND 平面最好更快地散热。 如果可能、请在 U705中使用类似的布局。
如果您有其他问题、请告诉我。