This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65100:TPS65100 VO2电压范围

Guru**** 2506565 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/969784/tps65100-tps65100-vo2-voltage-range

器件型号:TPS65100

尊敬的专家:

我们有一个8英寸 TFT 显示屏、VGL 需要-14V 至-12V、典型值为-13V、流耗小于1mA。 tps65100是否满足此要求?

我们发现 tps65100可以提供-12V@20mA 的电流、根据第21页的公式、当 Vo1=15V 和高于 VO2的光电流时、VO2 (max)可能达到-13V 以下。

请帮助确认这一点。

谢谢!

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、对于 TPS65100、如果您将 VO1=15V、 您应该能够得到大约 -13V、带反相电荷泵。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辽卡特、

    感谢您的回复! 我们将验证电路板何时可用。

    Eric