This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2755:我想知道 LM2755外壳温度的上限

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2755

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/969259/lm2755-i-want-to-know-the-upper-limit-of-case-temperature-on-lm2755

器件型号:LM2755

您好、ETE 支持

我想知道 LM2755外壳温度的上限。 在数据表中、我只能找到结温(以及环境温度的关系)的信息。

您能告诉我 LM2755的外壳温度上限吗?

此致

Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

        结温(TJ-MAX)为150°C

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sean

    感谢您的回复。

    我℃知道结温(TJ-MAX)为150 μ V。 但我想知道 LM2755的外壳温度(TC-MAX)是多少。

    现在、我将测量 LM2755的外壳温度以进行可靠性测试。 我需要知道表面温度的上限是如何的(LM2755的外壳温度)。

    如果您知道这一点、请告诉我。

    谢谢你

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

      此类消费类应用器件的电阻应为+85℃。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sean

    感谢您提供信息。

    我明白了。  

    此致

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

      当然、请继续回答任何新问题、您可以在 E2E 上发帖。

    BR

    肖恩