主题中讨论的其他器件: UCC28740、 LM3464
工具/软件:WEBENCH设计工具
我使用 LM3464A LED 驱动器为一系列 LED 供电。 我正在利用驱动器的全部4个输出。 我正在尝试使用 webench 软件来设计电源、以满足我的要求。 我的串联 LED 具有正向电压(4个通道中的1个)、正向电压为64伏。 LED 平均工作电流为700mA。 我连接了 WEBENCH 中生成的电源。 这是否适用于所有4个通道的驱动器、或者电源输出电流是否很小? 电源输出电流是否至少必须为700mA x 4 = 2.8A、才能以700mA 的电流驱动所有四个通道?e2e.ti.com/.../Draft1_5F00_PowerSupply.pdf