This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要一个小型低噪声升压转换器

Guru**** 2504475 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61252

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/968925/need-a-small-low-noise-boost-converter

主题中讨论的其他器件:TPS61252

我正在寻找小型低噪声升压转换器。  它需要满足以下要求:

Vin = 3.2至3.5V 输出= 3.6Imax= 600至800mA 噪声> 10mVpp、Imax 瞬态为15%。
布板空间约为40mm^2.
需要电源使能
需要 PGOOD。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    如果需要 PGOOD、TPS61252可能是首选。 但电路板面积略大于40mm2。 WEBENCH 计算出的封装尺寸为52mm2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的参与。

    Bill