This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3803:带电容器的 RESETn 引脚

Guru**** 2504945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/968459/tps3803-resetn-pin-with-capacitor

器件型号:TPS3803

大家好、

我的客户一直在使用 TPS3803-01、他考虑在 RESETn 引脚上添加1nF 电容器(C802)、如 该原理图(TI 内部链接)所示。

 当 RESETn 引脚被拉低时、放电电流将从 C802和其他杂散电容流入 RESETn 引脚。

是否需要电流限制电阻器(3.3V 电源时大于660Ω Ω)来限制瞬态电流小于5mA 额定值?

(即使没有 C802且仅 MCU 侧的杂散电容、也需要电流限制电阻器吗?)

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、MGo-San、

    不需要、使用或不使用 C802时无需使用限流电阻器。  根据电容器电流公式[I = C *(dv/dt)]、满足5mA 额定值所需的最短时间为660nS。  如果需要、限流电阻器位置如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ben -San、

    感谢您的快速回复。

    客户不想添加电流限制电阻器、因此即使使用 C802也不需要该电阻器。

    但让我确认一下为什么不需要更详细的电流限制电阻器。

     

    40mΩ 图6、RESETn 的导通电阻大约为40mΩ Ω(25C)、在放电开始时、VCC/R*e^-t/(R*C)的峰值电流将为3.3V/Δ L=82.5mA。

    我不确定如何在没有额外电阻器的情况下限制放电时间和电流小于5mA。

    如果有误解、请告诉我。

    此致、

    Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、MGo-San、

    图6显示了给定电流下的电阻并产生电压。  该图更多地是直流结果。  

    在您的情况下、电流是一个瞬态事件、其中电容器的放电基于时间。  随着时间的推移、电压和电流将随着电容器放电而降低。  

    要回答您的问题、要限制电流、您可以减小 RESETn 上的电容或降低电压。  客户为什么要在 RESETn 中添加电容器?

    本   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ben -San、

    感谢您的回复。

    我知道峰值电流是即时瞬态值、但我想检查是否可以超过5mA、因为它被称为绝对最大额定值、以防万一。

    可以考虑将 RESETn 引脚上的电容器用于去耦噪声。

    此致、

    Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、MGo-San、

    您能否获得显示 RESETn 信号的示波器照片?  通过获取示波器照片、我们可以了解1nF 电容器从3.3V 变为0V 所需的放电时间。  瞬态电流取决于开漏器件的导通速度和电容器放电速度。

    5mA 绝对最大额定值用于直流电流。  请注意、一段时间内流经晶体管的电流过大将损坏器件。  产生的热量会损坏晶体管。

    本  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ben -San、  

    您对"瞬态电流取决于开漏器件开启和放电电容器的速度。"的解释 我明白了。

    感谢您对该主题的友好支持。

    此致、

    Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、MGo-San、

    如果我对您的问题回答满意、请关闭主题。  谢谢!