This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5051:LM5051线路引脚电压(&L);36V

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/968524/lm5051-lm5051-line-pin-voltage-36v

器件型号:LM5051

您好、支持团队  

最小输入电压将为19V


根据实际测量结果、与36V 输入电压相比、FET 的 Vgs 电压相对较低、但仍然高于 MOSFET 的 Vth 规格

当线引脚电压低于36V 时、您是否对使用 LM5051有任何疑问?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Red Yen、

    对于低于36V 的线路电压、请根据数据表中的图29使用外部电阻器对 Vcc 进行偏置、并按照第13页中的设计计算结果进行操作  

    此致、Rakesh