This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM43603-Q1:-12V 负电压生成问题

Guru**** 2013580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/968362/lm43603-q1--12v-negative-voltage-generation-problem

器件型号:LM43603-Q1

PFA 原理图

输入电压=>+12V

所需输出电压=>-12V

观察到的电流电压=>-8.99V

输出电流将小于0.5安

要实现-12V、需要进行哪些更改。 根据 TI 工作平台的建议、大多数值已被使用。

我尝试将输入电容器减小到0.1uF、但没有改变。

请 让我们知道实现-12V 所需的值和变化(如果有)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi:

    最大误差是 C43。

    GND-12V 接地应使用短迹线直接短接至 G-12V 接地、还需要放置一个与 C29并联的1.0uF~2.2uF 25V 陶瓷电容器。

    C31应为2.2uF 50V 陶瓷电容器。

    请勿将 C27放置在原型上   

    B R

    Andy