This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33640:通过控制电压调节输出电压

Guru**** 2504935 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61440, LM61460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/968108/lmr33640-output-voltage-regulation-through-control-voltage

器件型号:LMR33640
主题中讨论的其他器件:LM61440LM61460

您好!

我想使用控制电压调节 LMR33640ADDA 的输出电压。

我修改了原理图(绿色)。

控制电压介于0V 至5V 之间。

输出电压应介于15V 至0V 之间。

输出电流取决于负载、最大值为 3A。

如果这些修改违反了 LMR33640ADDA 的设计规则、您可以看看吗?

谢谢、

阿伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alen、  

    虽然数据表中没有明确提到、但我建议不要从 FB 提供电流。

    也就是说、Vcntrl-min 选择应确保 IFB >=0。

    这将是我目前对该应用的唯一关注。

    对于3A USB 应用、我建议使用 LM61440 ...假设这是什么? LM61440和 LM61460是等效器件、只是不同的电流修整。

    PP45.  

    www.ti.com/.../lm61460.pdf