This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:UCC28740

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28740, TIDA-010000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1159813/ucc28740-ucc28740

器件型号:UCC28740
主题中讨论的其他器件: TIDA-010000

您好!

我使用 UCC28740反激式控制器来降低输入电压。 对于该设计、输入电压范围为200-800V 直流、具有多个输出电压。 其中一个输出(18V)正在进行调节。

目前、连接到 VDD (标称电压12V)的24V 输出和辅助绕组的输出电压上升不超过5V。

我们已经检查了 VS 和 CS 引脚波形、通过查看这些波形、IC 似乎没有进入 OCP 或 OVP 模式。 然而、VDD 电压在21V 至7.5V 之间振荡、这表明 IC 正在重新启动。

 这背后的原因可能是什么、因为所有组件都已根据 TIDA-010000设计指南中的设计计算结果进行了计算。 最大开关频率为36kHz。  

我怀疑由于输出电压较低,FB 引脚电流 IFB 也较低,因此 VCL  电压将较高,控制器将尝试以较高的频率进行切换,但在此特定设计中,最大频率限制为36kHz。 请帮助解决低输出电压问题。

 如果能提供快速帮助、我们将不胜感激。

谢谢、

Jasvant Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jasvant、

    感谢您查询 UCC28740。

    请分享设计的 Excel 计算器以及设计的原理图和目标功率级别、以帮助确定问题。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish、

    请根据您的要求查找包含功率级别在内的完整设计详细信息的计算表和原理图。 请尽早回复。

    谢谢、

    Jasvante2e.ti.com/.../UCC28740_5F00_Schematic.pdfe2e.ti.com/.../Calculation_5F00_sheet_5F00_UCC28740.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jasvant、

    感谢您转发原理图。 我的初始观察结果以及您的最大值 Fsw 限制为35khz、磁化电感似乎非常高、因为 Fsw 被限制为35khz 的设计限制。 您对反馈的推理是正确的。 控制器具有最大 100kHz 的 Fsw、您可能需要将磁化电感降低至800uH 以实现最大推送 将 Fsw 更改为80khz、或按照所附的 calculator.e2e.ti.com/.../Copy-of-UCC28740_5F00_worksheet.xlsx 进行操作

    将 J2短接连接到 PGND 的目的是什么? 我检查了您的计算结果、看起来不错。 本视频中建议的泄漏电感可能会对交叉调节产生影响: https://training.ti.com/multiple-output-flybacks-how-improve-cross-regulation

    但是、作为第一步、我建议通过在气隙添加一些纸张/东西并运行测试来减少 Lm。

    请告诉我您的观察结果。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish、

    感谢您的回复。

    不过,我有以下疑问:

    1. 根据 TIDA-010000参考设计选择的最大频率为32kHz。 那么、它应该是可以的、对吧?
    2. 电路板最初导通了2天、为什么高 Lm 当时不会产生任何问题?

    并回答您的问题

    • J2的板载范围不短、仅在需要时提供非隔离选项、类似于 TIDA-010000原理图。  
    • 漏电感小于 Lm 的2%、因此不应将其考虑进来。 此外、第一块电路板应在不重新启动的情况下开启、然后我们可以专注于交叉调节改进。

     谢谢、  

    Jasvant Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jasvant、

    感谢你的答复。  

    TIDA-010000我了解到、它在32kHz 的低开关频率下工作、正如您提到  的、因为它适用于电机驱动器应用、他们希望通过降低峰值电流下发生的关断开关损耗来最大限度地降低整体开关损耗。 因此、我收回我关于降低 Lm 的诉求。 我之前没有被告知电路板在您之前的测试中已经启动并运行。

    UCC28740正在尝试启动、并且无法在 VDD 达到 UVLO 关断阈值之前完成。  由于+24V (基准)绕组与 AUX 绕组的匝数比为0.5、而24V 仅达到约5V、因此 AUX 绕组反射电压无法维持 VDD 以保持运行。   因此、某种程度上可以防止输出上升到超过5V、这需要进行研究和调试。 在+18V 上可能存在过大的负载、或者在任何其他输出上都可能存在过大的负载。 您能否缓慢增大负载并让我们了解您的观察结果。 请小心检查轻负载时是否存在 OVP。

    在这个有限的频率范围内、器件可在一个受限的范围内运行-在第一个 FM 范围和某些 AM 范围内、并非所有诸如 CC 模式的特性都可用。 您可能还需要增加 Vdd 电容或增加自动绕组匝数比以获得更高的 VDD 电压。

    您已告知未发生 OCP 故障。 我建议通过降低 RCS 值来对其进行双重检查。 如果不是、VCS 可能需要检测最小电压、则其第一个脉冲可以使 CS 电压在12uS 内达到200mV。 您可能还需要检查这些。

    最后、请参阅第2.1、2.5节、其中讨论 UVLO 和启动问题。

    https://www.ti.com/lit/an/slua783/slua783.pdf?ts=1665562790845

    请告诉我您对上述各点的看法。  

    此致、

    Harish