This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25981:关于 EN 引脚上的最小电压

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25981

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1160954/tps25981-regarding-the-minimum-voltage-on-the-en-pin

器件型号:TPS25981

您好!  

我对 TPS25981 EN 引脚上的最小电压有疑问。

从数据表中可以看出、EN 引脚上的最小电压为 0.5V。 将 GND 连接到 EN/OVLOpin 是否存在问题?

谢谢、

Astro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Astro:

    将引脚连接到 GND 没有问题。  

    此致

    Kunal Goel