This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25980:67W 兼容100W 充电方案:BQ25980+BQ25790

Guru**** 2506595 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25790, BQ25980

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1160326/bq25980-67w-compatible-100w-charging-scheme-bq25980-bq25790

器件型号:BQ25980
主题中讨论的其他器件:BQ25790

大家好、

我的客户有一个新的电话项目需要67W  兼容100W 的充电方案。  

现在、他们希望 选择 BQ25980+BQ25790来实现。

问题1:BQ25980+BQ25790能否满足此需求? 如果可以满足、如何进行专门设计? 它是否需要2个 BQ25980?

Q2: BQ25980+BQ25790能否与单节电池充电兼容?

问题3: BQ25980+BQ25790计划是否 有大规模生产项目经验?

问题4:您是否有任何其他推荐用于此项目的器件方案?

谢谢  

此致  

刘丽莲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lillian、  

    请参阅下面我的答复:  

    问题1:BQ25980+BQ25790能否满足此需求? 如果可以满足、如何进行专门设计? 它是否需要2个 BQ25980?

    是的、如果使用2S 电池解决方案、BQ25980可满足要求。 无需使用2台 PC BQ25980。 您可以参阅典型应用图、了解如何为此应用配置 BQ25980。  

    Q2: BQ25980+BQ25790能否与单节电池充电兼容?

    是的、可以。  

    问题3: BQ25980+BQ25790 计划是否 有大规模生产项目经验?

    是的、许多客户在其产品中使用了此方案。  

    问题4:您是否有任何其他推荐用于此项目的器件方案?

    目前没有、但 TI 即将推出的器件可能适合此应用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhiyong:

    感谢您的回复!

    但我的说法可能会引起一些误解、请帮助确认1个  BQ25980+BQ25790能够支持 100W 充电方案吗?

    此外、BQ25790还提供 VSYS、 数据表中的 VSYS 范围为7.2V~8.6V、 因为系统电源范围要求是2.8~5V如何解决此冲突? 我们可以通过寄存器设置 VSYS 范围还是需要添加降压转换器?

    谢谢  

    此致  

    刘丽莲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lillian、

    BQ25980支持高达9.54V 的电池电压和最大11A 的充电电流 这大约为105W。BQ25790将支持以较低功耗进行预充电和终止。  

    BQ25790是一款四开关降压/升压转换器、它将从较低输入电压升压系统电压。 BQ25790的最小 VIN 为3.6V。

    此致、

    Mike Emanuel